This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:LM2733启动问题

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784142/lm2733-lm2733-start-problem

器件型号:LM2733

您好!
我第二次遇到了与 LM2733相关的问题!
首先、我要为200-400 (典型值300) mA 负载提供30V 电压源。  
为此、我使用了具有2.2uF 输入电容、4.7输出电容、13和300k Ω 反馈电阻器的 LM2733、 LQH55DN100M03 10uF 作为电感器、PMEG4010BEA 作为二极管。  
此外、我还将82pF 与300kOhm 反馈电阻器并联。 整个电源方案如图所示。 1.  图1.
布局如图2所示。

 图2.
现在我想对问题提出批评。 首先-那些没有负载的器。
第一次导通后-我看到电压从12V 缓慢上升到27-29伏。  
我已从网络中删除了不同的组件-看到了一些差异、但还不够。  
我已将13kOhm 更改为10kOhm -输出电压似乎发生了变化、但我使用示波器来查找 sceme 开始工作时产生的波形(输出电压为~35伏特)。
之后、我将10千欧改回13千欧、再次缓慢上升、27-29伏。 没有、我焊接了11.5千欧来代替13千欧、但我遇到了同样的问题。 现在、我确实看到29.7伏稳定。 但我希望在一段时间后我会遇到同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    您选择哪个版本、X 版本或 Y 版本? X 版本开关频率为1600kHz、Y 版本开关频率为600kHz。 原理图显示 IC 为600kHz。 因此、对于该应用而言、电感不够大。
    我建议您选择 X 版本并使用20uH-30uH 的电感。 从而使电流纹波不会这么高。
    您的问题、您是否有任何波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问候 Zack!
    我将尝试按照您的建议解决此问题。
    目前我没有任何波形-如果您的建议不会产生积极的结果、我会节省几个波形!
    非常感谢您的建议!