我们在应用中以菊花链形式连接了三个 TLC5943驱动器芯片。
我们使用自动刷新数据函数计时3将数据锁存到驱动器芯片中、如 TLC5943数据表的图27所示。 因此、我们在3 x 256位的 GS 数据中计时、然后当空白为高电平时、我们对 XLAT 进行一次脉冲。 这应将 GS 数据加载到 GS 数据锁存器1和2中、PWM 数据将由消隐下降沿之后的第一个时钟上的这个新亮度控制、对吧?
当我们将下一组数据计时到驱动程序中时、如果我们监控 Sout、我们会看到包含状态信息(SID)的前17位数据、对吧? 但是、当我们查看 Sout 上的数据时、我们看到前32位发生了变化。
在下面的捕获中、我们将0x1FF 写入每个通道、但前2组16位已损坏。 您能解释一下吗?