This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5943:SOUT 上的状态信息数据的格式是什么?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5943

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830208/tlc5943-what-is-the-format-of-the-status-information-data-on-sout

器件型号:TLC5943

我们在应用中以菊花链形式连接了三个 TLC5943驱动器芯片。

我们使用自动刷新数据函数计时3将数据锁存到驱动器芯片中、如 TLC5943数据表的图27所示。  因此、我们在3 x 256位的 GS 数据中计时、然后当空白为高电平时、我们对 XLAT 进行一次脉冲。  这应将 GS 数据加载到 GS 数据锁存器1和2中、PWM 数据将由消隐下降沿之后的第一个时钟上的这个新亮度控制、对吧?

当我们将下一组数据计时到驱动程序中时、如果我们监控 Sout、我们会看到包含状态信息(SID)的前17位数据、对吧?  但是、当我们查看 Sout 上的数据时、我们看到前32位发生了变化。

在下面的捕获中、我们将0x1FF 写入每个通道、但前2组16位已损坏。  您能解释一下吗?