This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:反向电流模式和 UVLO 下的功耗高达1W

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784201/tps25927-power-consumption-up-to-1w-in-reverse-current-mode-and-uvlo

器件型号:TPS25927

您好!

我将 TPS259271用作双向开关、在反向电流模式和 UVLO 下、我注意到封装中的功耗约为1W。 当封装超出 UVLO 时、一切工作正常。

设计中 BFET 引脚悬空、但封装中的电流消耗似乎与此关系 Vout/(内部 NMOS 的22欧姆 Rdson)一致。 在反向电流模式和 UVLO 下、BFET NMOS 从 Vout 灌入电流。

这种行为是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Montaser、

    您是否已背靠背连接两个 TPS259271器件?
    如果您可以更详细地解释该问题以及设计原理图、请不胜感激。