This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:VCHG 和 VDSG 过低、无法导通 N-MOSFET

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830280/bq40z80-vchg-and-vdsg-too-low-to-turn-on-the-n-mosfet

器件型号:BQ40Z80

在我的新设计中、Vchg 太低(14.4V)、无法打开 CDS18504Q5A、Vdsg=0V、因此电路板无法放电。(Vbat=28.8V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐松、您好

    FET 的 Vgsth 为1.9V、由 CHG 泵内部驱动。 您可以在14V 时将其打开、而不会出现任何问题。 请检查您的设计。