This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2962:订购信息

Guru**** 2523260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784167/bq2962-order-information

器件型号:BQ2962

您好!

我想订购具有以下详细信息的 bq2962 (数据表中表1的底线):

OVP - 3.85V

UV - 2V

LDO - 3.3V

此类器件的器件型号是多少?

此致、

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkadi、
    bq2962数据表中表1的底部行显示了器件的可能情况、但其中一个显示了您表示的级别、即尚未定义且当前不可订购。 请联系您的 TI 代表、讨论新器件配置是否可行。