This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:选择 TPS61200用于从太阳能电池收集能量

Guru**** 2582815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784134/tps61200-selecting-tps61200-for-energy-harvesting-from-solar-cell

器件型号:TPS61200
主题中讨论的其他器件: TPS61022

您好!

这是 Qmax Systems 的 John、  

我们正在设计一种产品-从太阳能电池收集能量。 我们的应用需要升压转换器将0.5V 转换为4.2V、输出电流最小值为100mA、 您认为 TPS61200将支持此应用吗? 如果没有、您能否为此应用推荐任何其他器件?

此致

John

HW -工程师

+1 412 265 2314

John@qmaxsys.com

www.Qmaxsys.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    "最小100mA"是否意味着输出电流更大?

    根据典型值的计算、TPS61200可提供100mA 电流。 如果您需要更大的电流、可以看到 TPS61022。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、TPS61022需要更高的启动输入电压。