This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:TL431BQDBZRQ1电容器负载问题

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851407/tl431-q1-tl431bqdbzrq1-capacitor-load-question

器件型号:TL431-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TL431

大家好、

我想知道85度预测下的 TL431BQDBZRQ1温度漂移误差行为、因为客户测试 TL431BQDBZRQ1在不同的电容器负载下具有400mV 的电压摆幅 Vpp。

电路

4nF 电容和400mV 摆幅

1nF 电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kou、

    TL431对不同的容性负载敏感。 数据表的图18中显示了这种情况。 这就是客户看到400mV 摆幅的原因。

    您的客户注意到不稳定情况的温度是多少?

    下面的应用手册还更详细地介绍了稳定性区域。

    -Marcoo