This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:较高输入电压下的反弹道导弹不稳定性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830471/ucc28780-abm-instability-at-higher-input-voltage

器件型号:UCC28780

您好!

我正在使用具有直流输入和输出的 ACF 应用。 当直流输入>300V 且输出电压= 20V 时,我会在 ABM 模式下看到一些不稳定。 有时 PWMH 信号缺失、如第一幅图像所示。 在0.2A-1A 负载电流@ 20V 输出下运行时、会随机发生这种情况。 第二幅图像显示了它应该是如何正常运行的。 在最后一个 PWML 信号之后、PWMH 不应在那里。 什么会导致此类行为? 请帮助。  


谢谢

e2e.ti.com/.../ABM-instability-1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshit、您好!

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    我认为这些问题 会在每个周期中产生过多的能量、这是由低侧 MOSFET 的关断延迟造成的。  我建议您增大"Ropp"电阻和/或减小 CS 引脚上的电容。  关断延迟将允许高直流电压将初级峰值电流驱动到高于预期的水平、并将每突发过多的能量传输到输出。  这会驱动 Vout、稳压器会降低反馈电流以进行补偿。 这会减少突发脉冲计数、现在提供的能量太少、Vout 下降。  因此、反馈电流变化过大、并推动 ABM 突发计数上升和下降。  

    在某些情况下、它可以将其驱动到 LPM、在 LPM 下会丢失 PWMH 脉冲、然后回到 ABM 中。  这可能似乎缺少 PWMH 脉冲。

    在第二个屏幕截图中、突发似乎正常、实际上突发之间的时间太长。  它们应限制在40uS 内、但反馈电流被推至低于内部阈值太远、并且时序不正确(正如应该处于 稳定状态)。

    总体设计基于 被控制到设计目标的峰值初级电流。  延迟使该峰值高于设计值、并导致出现问题。   高大容量电压和低变压器电感使该问题难以解决。  关键是要考虑所有关断延迟、并调整 Rs 和 Ropp 以适应无法以任何其他方式最小化的延迟。

    此致、
    Ulrich