This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24076:设计审查

Guru**** 2544830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24076

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848231/bq24076-design-review

器件型号:BQ24076

我有类似的问题、但没有得到解决、同时我的客户放弃了该项目作为他的私人问题。 没有我有新的设计、在 PC USB 连接器测试期间、可用于为移动调制解调器供电的5-6V@1A 太阳能面板户外使用。 电池为锂聚合物电池、在某些情况下为 LPK、 单节电池容量为12000 mAh。 我经常遇到使用 TI 充电器的问题、需要更好地学习该主题。 现在、我的时间有限、在 BQ24076数据表中、我不知道要选择哪一个器件来获得最佳性能。 我需要紧急解决方案并交付项目。 客户愿意尽快开始制造。  

 电路的 BQ24076部分会延迟项目的交付。  我想上传原理图、但我看不到在此处上传文件的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在您键入问题的页面上、应该有一个"插入媒体"选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该线程。 请发布更新以重新打开