This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84624:TPSM84624

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830382/tpsm84624-tpsm84624

器件型号:TPSM84624

你(们)好。

TPSM84624数据表第15页的最后一段说:"如果结合使用陶瓷和聚合物型输出电容、则只能使用单个聚合物电容器。"

对我来说,它在实际应用中听起来不太实用,因为几乎所有应用中的输出电容器都由陶瓷和聚合物或钽或 OS-CON 或两者组成。 你怎么看?

谢谢和 BR、

Ghasem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ghasem、

    原因可能是建议使用低 ESR 输出电容来优化瞬态性能。 通常、输出电容由一个与多个陶瓷电容器并联的大容量聚合物电容器组成。 此外、具有高 ESL 和 ESR 的大输出电容器可能会影响稳压器的稳定性。 将其限制在单个聚合物电容器有助于缓解潜在的不稳定和不良瞬态性能问题。

    此致、

    Jimmy