This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:CHG 引脚问题

Guru**** 2391855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/847841/bq24072-chg-pin-issue

器件型号:bq24072

大家好、团队、

我们使用 bq24072 IC 为锂离子18650电池充电、容量为1400mAh。

请查找以下原理图:

CE 引脚为低电平。

当电池电压低于4.0V 时、CHG 引脚保持低电平、当电池电压超过 CHG 引脚时、开始发出脉冲。

关于脉冲:

1)准时:2ms

2)关断时间:19ms

因此、在我们的应用中、MCU 很难了解 CHG 引脚的确切状态。

我们测试了10个器件、10个器件中有3个存在问题、其他7个正常工作。

请查看原理图、如果我遗漏了任何内容、请告知我。

此致、

MIT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在/CHG 上发布故障信号的示波器捕获。  

    该问题发生在什么 VBAT 电压上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raheem:

    感谢您的回答。

    我确实捕获了/CHG (通道1)和 VBAT (通道2)上的故障波形、

    VBAT 看起来不错、但由于/CHG 故障信号、我遇到了问题。

    请解释原因并提出解决方案。

    此外、供参考的是、我已经测试了10个电路板、10个电路板中有7个电路板没有问题。 那么、这是芯片质量的问题吗?

    此致、

    MIT Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    /CHG 上的 FAULT 引脚应为2Hz 信号。 您能否还绘制 VIN 和 ICHG 图、以检查器件是否未进入和退出电池充电过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此问题。 如果您有任何更新、请发布回复。