This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电池6和电池10上的电池电压波动

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828109/bq78350-r1-cell-voltage-fluctuation-on-cell-6-and-cell-10

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ76200

我们会看到电池6和电池10上的波动或噪声、同时定期从 BQ78350-R1对电池电压进行极化处理。 这在我们测量的所有单元中系统地发生。 这是已知问题吗? 波动为100mV-200mV。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    这不是正常现象。 您能否分享您的原理图、我们是否可以帮助您查看任何问题。 此外、您还可以观看此视频、其中介绍了原理图创建过程、以帮助避免常见问题: https://www.youtube.com/watch?v=B5dsIc2C_xA 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在何处上传/发送原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我向您发送了一个 E2E 朋友请求。 您应该能够通过私人消息向我发送原理图。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您发送原理图。 我认为我看到了问题。 VC5X 和 VC10X 电源上缺少下图所示的两个滤波电阻器。 这些值应与从 Cell15到 BAT 的电阻器值匹配。 否则、我认为其他一切看起来都很好。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 我将在我的设计中添加这些电阻器。 VCX5和 VCX10上的电阻器应与 BAT 上的电阻器匹配至电池15的任何特殊原因是什么? 该参考设计在 BAT 上使用100欧姆、在另一个上使用1K 欧姆。2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    射频和 CF 构成每个电池组的滤波器。 通常、您希望为每个电池组使用相同的值、以确保所有电池的测量结果一致。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、另一个问题。 如果充电器已插入、我们能否使用由电池或充电器供电的5V 电源为 REGSRC 供电? 问题在于、如果电池由于泄漏电流和长期货架存放而深度放电、则参考设计中的并联稳压器无法正常工作。 如果电池组电压降至14V 以下、系统将进入不可恢复的状态。 BMS 没有电源、因此无法  启用充电 FET。 通过使用可由充电器或电池供电的5V 电源为 REGSRC 供电、我们应该能够从意外深度放电中恢复、因为 BMS 在插入充电器时将获得电源。 您是否发现此方法有任何问题?

    谢谢、

    Steve   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为这应该是可以的。 尽管如此、在正常运行期间(由电池供电时)、5V 电压可能会较低。 顶部设计注意事项应用手册中有两个图(图12和图15)显示了 FET 电压与 REGSRC 电压间的关系: http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、我使用 BQ76200高侧驱动器来控制 FET。 对于逻辑高电平、它只需要1.2V 电压、因此进入 REGSRC 的5V 电压应该可以正常工作。 你同意吗?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    您能否为 REGSRC 提供6V 电压? 数据表最小值为6V。 我检查了特性数据、这是器件所特有的最低电压。 由于我们在 REGSRC 电压低于6V 时没有数据、因此无法保证 LDO 输出性能可接受。

    Matt