This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:芯片当时处于热状态。

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1, LMR36015, LMR36006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830151/lmr36015-q1-the-chip-is-heat-then-expected

器件型号:LMR36015-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR36015LMR36006

您好!

   客户使用 Fluke 热像仪测量芯片温度时、发现 LMR36015-Q1表面很热、然后客户 提供以下20°C 的 PCB 板信息。    

  • 环境 温度   :25°C
  • 电路板温度      :45°C
  • LMR36015温度:65°C
  • 引脚:24V * 37mA        :0.89W
  • 输出电压:3.3 * 230mA      :0.759W
  • PLOSS:0.89–0.759   : 0.13W

 

    

问题1:LMR36015-Q1电流额定值  为1.5A、但客户电路板输出电流仅为230mA、这就是芯片表面温度高于电路板20°C 的原因

在客户主板上,LMR36015是最热的芯片,另一个芯片温度没有显著升高,使用下面的公式大致计算热量增加,LMR36015不应该太热。

 TJ =ΨJB μ F * PLOSS + TB = 23.5 * 0.178 + 45°C = 49°C

问题2:如果上述公式不正确,请帮助回答如何大致计算 TT 和 TJ。 我是否应该使用 ψJB 或 θJA

问题3:该芯片没有散热焊盘、在 d/s 布局指南中、PCB 散热器被放置在 PIN6 (AGND)中、客户认为该焊盘太小了。 它是否会影响改善热电阻器?

为什么选择 PIN6来传递热量而不是 PGND 或其他引脚? 下图是客户的原理图和布局,它们不遵循引脚6上接地平面的布局指南。 这是否会导致热量增加?  

 

 

 

    

   

   

   

 谢谢

   

   

 

   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个用于确定 LMR36006/LMR36015结温的好资源。

    感谢您共享设计的组件层。

    您是否能够共享电路板下面的层?e2e.ti.com/.../LMR36006_2D00_Q1_2D00_thermal_2D00_case_2D00_study.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

       下面是布局屏幕截图、请帮助检查。 如果您可以提供电子邮件地址、我可以向您发送 Allegro 返修文件。

    我对 LMR36006-Q1-thermate-case-study .pptx 有疑问。 为什么 重新计算热阻器,而不是使用 θJA d/s

    因为太多的客户询问如何使用热敏电阻来确定 PCB 覆铜尺寸。

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有能力共享电路板和功率级的热像?

    我们找到待测试器件的电路板的特定热阻。

    电路板的铜面积、特别是元件层和直接下方层的铜面积和接地连续性将决定热性能。 这就是您在大多数数据表(如下所示)中看到类似曲线的原因。

    请通过 m-beck1@ti.com 与我联系

    如果我们要通过电子邮件处理此问题、您能否通过单击"解决"按钮关闭此主题、以便我的团队知道我正在通过电子邮件直接与您解决此问题?

    谢谢你。