This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 175VDC 过流检测和保护

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830195/175vdc-overcurrent-detection-and-protection

主题中讨论的其他器件:DRV425AMC1200

尊敬的 Sirs

我需要监控 175vdc 电流。  我需要能够设置电流阈值、以便在达到阈值时打开175vdc 线路。  有人知道集成解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    如果您需要高侧电流感应配置,我们没有基于分流器的非隔离式 IC,它可以接受175VDC 的输入。 您必须了解 AMC1200和系列等隔离放大器或 DRV425等磁性电流传感器。

    如果您可以使用低侧配置、则会有更多选择。

    请查看 TI 电流感应支持网站、完整的电子书、应用手册和视频以及产品选择指南。

    此致、Guang