This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54310:我的‘s 正在寻找以下解决方案来实现两个3.3V 电流是相同的

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54610, UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830445/tps54310-my-customer-is-looking-for-the-solution-below-to-achieve-the-two-3-3v-s-current-are-the-same

器件型号:TPS54310
主题中讨论的其他器件:TPS54610UCC39002

大家好 、

我 的    ‘s 正在寻找以下解决 方案来实现两个3.3 μ A 电流是相同的。 两个3.3V  电压连接在一起。 你有什么 建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    您无法轻松做到这一点。  最好改用单个 TPS54610。  您也可以考虑使用 UCC39002负载共享控制器。