This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:20V 至5V 的效率曲线

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830421/tps54232-efficiency-curve-of-20v-to-5v

器件型号:TPS54232

你(们)好。

我正在考虑向客户推荐 TPS54232家庭电器解决方案。 我需要20Vin 至5Vout 的效率曲线(或只是粗略的效率数)。 我只能在数据表中找到3.3V 输出的效率曲线。

2.当输入电压为20V 至12V 时、我还需要效率信息。 我想它的效率会非常低、因为它是非同步类型的。 因此、我将考虑同步型转换器、但大多数降压转换器数据表仅提供5V 输出电压、3.3V 输出电压和1.8V 输出电压的效率曲线。 是否有任何方法可以计算更高输出电压的效率?

提前感谢您的帮助!