This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400问题

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783311/tps65400-tps65400-issues

器件型号:TPS65400

1) 1) 是否有办法从芯片中获取温度?

2) 2)当我们关闭使能端时、芯片需要40-50uS 才能停止输出开关、我们是否可以做些什么来加快这一速度?  信息-我们正在为需要定序的 FPGA 制作电源、该定序由 PIC uContoller 完成。  我们有3种关断模式、一种由 PIC 控制的标准关断模式、一种故障关断模式(所有电源同时关断、使用芯片 CE 线路通过 FET 拉至接地、如果存在任何电源过压、这种模式效果会很好、 输出端无 CE 延迟)、以及快速排序的关断、以防电池松动。  这由 PIC 通过使用使能线路的快速去定序进行控制、我们将使用40uS 至50uS 的下拉 FET 将电源输出短接至接地、直到芯片停止开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我正在研究这个线程。 并将于星期一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    1.您是否询问如何使用非接触式方法测量 IC 温度? 您可以使用热像仪测量外壳温度、然后使用热阻计算结温。

    2.当 CE 降至禁用阈值以下时,应立即停止切换。 不应存在40-50us 延迟。 请仔细检查。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 基本而言、我希望知道芯片温度是多少、以便我们可以在 芯片自身关断之前关断电源(芯片)。    我们需要执行顺序关断。    我们在两个芯片上都有温度传感器、但这不是将在160°C 时关断的裸片温度

    2) 2) 正如我说过的、CE 功能运行良好、没有延迟、但您无法使用此引脚进行定序关断。    我们使用 ENx 引脚执行受控关断、但从 ENx 引脚输入到输出之间存在40至50us 的延迟、以停止开关。  请重新阅读我的#2、这里有所有信息!

    JMarr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要了解结温、请参阅数据表中的第7.4章。 您可能需要知道 IC 附近的电路板温度以及功率损耗。 然后可以计算结温。 功率损耗可通过 Vin/Vout 和效率曲线来推断。

    2.我在 EVM 上看到了几十微秒的禁用延迟。 对于您描述的应用、我建议您、

      a.通过 I2C 命令关闭器件。 这可以通过写入器件的简单 I2C 来保持断电序列。 无需分离式 ENSWx 控制。

      b.在 (D2h) PIN_CONFIG_00中设置单使能。 然后、您可以使用单个 ENSW1通过序列关闭器件。  

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、该器件的 I2C 命令还支持您描述的所有3种断电模式。 它们分别是、通过编程的序列正常断电、立即关断(同时关断)、软关断(使用内部放电 FET)。 请参阅寄存器(01h)操作。