This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:bq25504查询

Guru**** 2509255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851493/bq25504-bq25504-query

器件型号:BQ25504

你(们)好

我的客户使用此芯片、OV = 3.15v、UV = 2.2V。 使用 直流电源作为输入 VIN 来模拟太阳能电池。

VBAT 与超级电容器(1F、5.5V)连接作为能量存储器件、VSTOR 与220 Ω 电阻相连。

当 ultracapacitor 被充电至3V 时、当 Vstor 两端的电压变为零时、我关闭直流电源以在夜间模拟太阳能电池板。

e2e.ti.com/.../CJMCU_2D00_25504-_2800_1_2900_.pdf

请提供一些建议。

谢谢你

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题已重复。 请点击 此链接 继续回复。

    谢谢、

    Ricardo