This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI:用于3.3V OUT 应用中的锂电池

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, ATL431LI, REF3333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782822/atl431li-for-li-battery-in-3-3v-out-application

器件型号:ATL431LI
主题中讨论的其他部件:BQ32000REF3333

大家好、

我想使用 ATL431LI 实现锂电池输入(3.7至4.2V) 3.3V 输出应用、负载为 BQ32000。

此电路是否正常工作? 该电路的最小压降电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    可以使用 ATL431LI 进行此对话。 您需要根据最坏情况调整偏置电阻器的大小。
    一个问题是、这是非常耗电的问题、这是电池应用中的一个问题。
    是否有理由不使用低功耗 LDO 或 REF3333之类的器件?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、只想尝试低成本解决方案。