This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:浪涌电流问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851556/tps40170-inrush-current-question

器件型号:TPS40170

尊敬的先生。

在测试系统时、我们发现我们测量的浪涌电流约为13A。

(当电压未达到稳定状态时、电压为蓝色)

TPS40170设置的 R (LDRV)电阻为10K、表中的比较值为3A。

我想问、当前测量的浪涌是否会导致 IC 危险或无输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    只要 FET 能够处理电流、器件就不应因此而受损。

    您可以通过增大软启动电容值来减小此浪涌电流。

    Sam