This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18532KCS:半导体的替代竞争对手

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KCS, CSD19536KTT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851642/csd18532kcs-alternative-competitor-to-on-semiconductor

器件型号:CSD18532KCS
主题中讨论的其他器件:CSD19536KCSCSD19536KTT

大家好、团队、

我们是否有任何替代的 FDBL86062_F085?

我看到我们确实有一些100V 的器件、但它们中没有一个似乎具有低 Rdson。

请告诉我任何替代方案吗? 它将与我们的 LM5050-Q1配合使用、用于无刷应用。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的查询。 BVDSS = 100V 时的最低 RDS (ON) FET 是 D2PAK 中的 CSD19536KTT。 VGS = 10V 时、RDS (on)典型值为2m Ω(最大2.4m Ω)。 该 FET 也采用 TO220、CSD19536KCS、RDS (on)稍高:典型值2.3m Ω/最大值2.7m Ω 这是我们必须提供的最佳解决方案。 您能否分享您的应用的更详细的要求?