This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641的设计工具

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830399/tps92641-design-tool-for-tps92641

器件型号:TPS92641

我们需要设计 Vin=12V、Vout=3.7V Iout=25A 和 Vin=12V、Vout=8V Iout=10A 的 TPS92641 LED 驱动器使用。

我们看到有一些公式可以定义电阻和电容值,、但它可能很复杂

但 WEBENCH 工具不能支持 TPS92641,、因此我们拥有 TPS92641等 LED 驱动器专用设计工具

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有您提到过的 TPS92641专用工具。  我们认为、数据表提供了所有必要的信息。

    谢谢 Tuan