This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:由于 BQ25601没有输入源、如果仅连接到电池、是否可以将 SW 引脚设置为不提供输出?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783644/bq25601-as-bq25601-has-no-input-source-can-sw-pin-be-set-to-offer-no-output-if-only-connected-to-the-battery

器件型号:BQ25601

您好!

我设计了换色灯电路。 它在正常使用时工作良好、但在关断状态(仍然连接到电池)下、SW 也提供输出。 我的 STAT 状态引脚连接到 VSYS、 三极管从换色灯电路和持续功耗打开。 根据规范、它应该与此处复制的8.4.2部分的内容相关。 是否有解决方案?

根据规范、似乎可以将 STAT 引脚与 REGN 引脚连接。 如果这样做、是否存在任何隐藏的问题?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annie、
    根据您的描述、如果没有交流适配器、您是否需要将电池完全断开与 SYS 的连接?
    并且您的主机是否在仅电池供电的情况下处于活动状态? I2C 接口是否也可以在仅使用电池的情况下工作?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Annie、
    如果您的答案都是肯定的、那么我建议您对 BQ25601进行编程、进入运输模式以完全关闭 BATFET。

    8.3.8.1 BATFET 禁用模式(运输模式)
    在系统闲置、运输或存储期间关闭系统电源时、延长电池寿命并更大限度地降低功耗、
    该器件可关闭 BATFET、从而使系统电压为零、从而更大限度地减小电池泄漏电流。 时间
    主机置位 BATFET_DIS 位时、充电器可以立即关闭 BATFET、或通过 TSM_DLY 延迟、如所配置
    BATFET_DLY 位。

    谢谢