请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601 您好!
我设计了换色灯电路。 它在正常使用时工作良好、但在关断状态(仍然连接到电池)下、SW 也提供输出。 我的 STAT 状态引脚连接到 VSYS、 三极管从换色灯电路和持续功耗打开。 根据规范、它应该与此处复制的8.4.2部分的内容相关。 是否有解决方案?
根据规范、似乎可以将 STAT 引脚与 REGN 引脚连接。 如果这样做、是否存在任何隐藏的问题?