This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:如果 CIN 与 CL 的比率小于10:1、则无法避免浪涌电流?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22924C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851307/tps22924c-inrush-current-can-not-be-avoided-if-a-cin-to-cl-ratio-is-less-than-10-to-1

器件型号:TPS22924C
主题中讨论的其他器件: TPS22924

您好!

 

数据表9.3.2和10.1.3中说:“建议将 CIN 与 CL 的比率设置为10比1,以最大程度地减少启动期间浪涌电流导致的 VIN 骤降”。

我对这句话有点困惑。

TPS22924C 应控制压摆率以避免浪涌电流。

但是、如果 CIN 与 CL 的比率小于10比1、TPS22924可能无法避免浪涌电流、Vin 可能会下降?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    此建议不是为了保护器件或下游负载、而是在电源较弱的情况下提供保护。  

    如果使用更强的电源、则无需更大的输入电容器、因为电源将能够提供浪涌电流。 如您所述、这仅在压摆率不足以填满更大输出电容器的情况下发生。