This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:30V 额定输入电压;使用6.6V 输入过压保护、这意味着最大输入电压可以达到30V。 但它会固定在6.6V 吗? 为什么 shouldn't 额定电压为30V 的6.6V 过压保护更高?

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783475/bq21040-30-v-input-rating-with-6-6-v-input-overvoltage-protection-this-means-that-the-maximum-input-voltage-can-reach-30v-but-will-it-be-fixed-at-6-6v-why-shouldn-t-the-rated-voltage-of-30v-overvoltage-protection-of-6-6v-be-h

器件型号:BQ21040

30V 额定输入电压;具有6.6V 输入过压保护
这意味着最大输入电压可以达到30V。
但它会固定在6.6V 吗?
为什么6.6V 的30V 过压保护额定电压不应更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    30V 是绝对最大额定值、这意味着此器件可以处理最大输入电压规格。 非操作规范。

    为什么在6.6V 中定义 OVP 规格?
    这是因为该器件是线性充电器、仅支持1节电池、所以如果输入电压过高、Vin 和 OUT 之间的电压间隙将过大。 则该器件的封装尺寸无法处理导致问题的功率损耗。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当输入电压为30V 时、它将被限制在6.6v?μ V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    当您的输入电压为30V 时、由于输入 OVP 保护、此充电器将断电。
    谢谢