This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62400:TPS62400省电模式

Guru**** 2506645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62400, TPS62205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851251/tps62400-tps62400-power-save-mode

器件型号:TPS62400
主题中讨论的其他器件: TPS62205

大家好、

我有一个关于 TPS62400省电模式的问题。  

数据表第13页指出、在省电模式期间、输出将调节至1.01Vout_nom、并由单个阈值比较器进行监控。

根据我的理解、输出需要调节到1.01Vout_nom、这意味着一旦输出从 Vout_nom 上升到1.01 Vout_nom、控制器将使用正常 PWM 操作将其"保持"在1.01 Vout_nom。  

假设使用具有极低纹波电流的大电感器、这意味着即使在省电模式下也可以是 CCM、那么省电的效果如何?  

即使它可以是 DCM、情况也是一样的。

某些 TI 器件(如 TPS62205)使用具有双阈值限制(如迟滞比较器)和峰值电流限制的脉冲跳跃模式、这意味着开关在下限开始几个周期、在上限停止。 我可以承受这个控制逻辑。  

那么、您能否帮助解释 一下 TPS62400的省电模式如何仅与单阈值比较器一起工作?  

非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您在增加电感之前所说 的、电感纹波减小了、但周期保持不变、它将在效率方面改变 PWM 和 PFM 之间的转换点(在图的左侧降低)。  

    在 PFM 模式下(尤其是在从 PWM 转换或负载瞬态后电压降低之后)、它会建立某种突发模式。 当单次突发不足以维持输出时、就会发生这种情况。 如果您还有其他问题、请告诉我、下面是我的私人邮件:a-furio@ti.com