This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:如果其中一个引脚从 PCB 断开、BQ78350-R1器件会发生什么情况?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830395/bq78350-r1-what-happens-to-bq78350-r1-device-if-one-of-the-pins-had-been-open-from-pcb

器件型号:BQ78350-R1

尊敬的所有人

      如果 其中一个引脚从 PCB 断开、BQ78350-R1器件会发生什么情况?  

    下面是我们的猜测,请帮助我检查“潜在故障现象”, 并纠正它们,非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    您显示的表格是引脚 FMEA。 TI 为我们的汽车器件提供了引脚 FMEA、但我们没有针对不符合汽车标准的器件的此类文档。 本文档从设计团队那里仔细分析每个案例并进行实验。  

    您建议的故障条件对我来说基本上是正确的。 但是、如果不单独测试每个条件、则很难100%确认。

    此致、

    Matt