This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329:如何在 TPS54329DDAR (12V 至2.5V)上降低纹波噪声。

Guru**** 2439560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850422/tps54329-how-to-tune-ripple-noise-down-on-tps54329ddar-12-v-to-2-5v

器件型号:TPS54329

使用的器件型号:"TPS54329DDA"

功能12V 至2.5V 降压。 预期电流约为150mA 至200mA。

我们没有在板上安装 ASIC 芯片。 (未加载"VDDH 电源"芯片)。

我们在负载附近有大约13个1uF 电容、在稳压器输出端有4个10uF 电容。  

探测交流耦合上的2.5V 电源轨"VCC_VDDH"、并注意到它具有大约15mVpp 的纹波和20mVpp 的尖峰噪声。

如何减少纹波和尖峰?

谢谢你。

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您使用哪种类型和型号的 Cout 电容器?  VOUT 纹波与 Cout 值成反比、因此您可以尝试再添加1个10uF 电容器。

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jensen:

    通用陶瓷电容器。

    C0603X5R250-106MNP。 我使用了其中的4个。 一般数据表显示 ESR < 10m Ω

    在 ASIC 芯片上、我还有14 x 1uF (C0402X5R250-105KNP)。

    我已经拥有了电路板。 无法向线条添加更多电容器。  

    你建议什么? 增大上限值?

    谢谢。

    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    输出电压纹波由 IRIPPLE、Fsw 和 Cout 值决定。  由于不能调节 fsw、您需要(1)降低电感器纹波电流(IRIPPLE)或(2)增大 Cout 的尺寸。   

    考虑到电容器的直流偏置降额、每个电容器的电流大约为8.311uF。 因此、Cout 的容值为33.24uF。  2.5V 输出的建议 Cout 介于22uF - 68uF 之间。  因此、您可以尝试增大 Cout。

    此致、

    简森