This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-EP:数据表设计方程式

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830213/tps55340-ep-data-sheet-design-equations

器件型号:TPS55340-EP

公式1和2使用任意常数、单位未定义。  这使得在 MATLAB 或 Mathcad 中执行方程式有问题、因为每个方程式都尝试根据已经输入的单位(即 KHz、V 等)来分配单位。  使用公式1并将 fsw 设置为600 (而非600000)时、我得出79.099、因此问题是欧姆或千欧姆

此外、不会解释指数的推导。

在等式12和13中进一步向下、不清楚结果单元实际位于什么位置。  如果我在公式12中使用 Mathcad 的结果、我得出0.0018、但在该公式之前、单位被描述为亨利-因此问题是: 是12/13在亨利或乌亨利中的结果-我真的不会在任何一组设备中购买答案。  使用600kHz 的 Fsw、nest 为0.85、kind 0.3、Iout 为1、Vout 为24

您会认为、经过多年数学课程的工程师会更好地使用自己的单元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    老实说、我强烈建议查看 TI 提供的功率级振铃器。

    它有助于计算所有峰值电流等。 并为电感器提供建议

    此处列出了它使用的公式:

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的吗?

    那么、数据表显然意味着一串没有真正意义的字?  我还没有查看过该计划、问: 如何在正式的设计审查中展示我的设计选择?  查看您在回复中提供的内容、我看不到任何内容可以显示如何执行计算或使用的公式。

    如果这代表了 TI 的当前状态、我将不得不重新评估我的设计选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    如前所述、所有公式均包含在提供的 PDF 中。

    谢谢、

    Daniel