公式1和2使用任意常数、单位未定义。 这使得在 MATLAB 或 Mathcad 中执行方程式有问题、因为每个方程式都尝试根据已经输入的单位(即 KHz、V 等)来分配单位。 使用公式1并将 fsw 设置为600 (而非600000)时、我得出79.099、因此问题是欧姆或千欧姆
此外、不会解释指数的推导。
在等式12和13中进一步向下、不清楚结果单元实际位于什么位置。 如果我在公式12中使用 Mathcad 的结果、我得出0.0018、但在该公式之前、单位被描述为亨利-因此问题是: 是12/13在亨利或乌亨利中的结果-我真的不会在任何一组设备中购买答案。 使用600kHz 的 Fsw、nest 为0.85、kind 0.3、Iout 为1、Vout 为24
您会认为、经过多年数学课程的工程师会更好地使用自己的单元