This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24140:bq24140预充电查询

Guru**** 2638515 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24140, BQ24153A, BQ24156A, BQ25606, BQ24157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826019/bq24140-bq24140-precharge-query

器件型号:BQ24140
主题中讨论的其他器件: BQ24153ABQ24156ABQ25606BQ24157

你(们)好

关于 bq24140、无论芯片进入预充电模式、如果电池电压低于2.9V、弱电池电压阈值(VLOWV)的范围为3.4V–3.7V。

客户模拟电池电压2.6V ~2.9V、并使用 USB 充电、但无法对电池进行预充电。  

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    弱电池阈值是 USB BC2.1传统要求、如果电池在默认(15分钟)模式下高于此阈值、则需要充电器停止充电。  假设 主机未成功上电并枚举 USB 端口。

     该器 件的"预充电"阈值为 VSHORT = 2.0V 典型值、此值在本数据表中不是规格、但在 BQ24153A 数据表中是规格、BQ24140可从中导出。  "预充电"电流的典型值为 ISHORT=30mA。  

    是在30mA、VBAT=2.6-2.9V 和4.0V <VIN<9.6V and/or 4.0<VBUS<6.3V? 下器件未充电

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、电池充电器调节3.54V 输出、然后在通过262ms 时拉低。 在此期间、充电电流高达330mA、然后下拉。 请参阅以下波形:

    您对此行为有什么想法吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在未连接电池且处于15分钟模式的情况下、充电器尝试确定是否连接了电池。   数据表第 21页顶部和第22页底部介绍了电池检测。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    只需与您确认一下、如果2.6V 至2.9V 期间的电池电压、充电器就会得出电池不存在的结论、对吧?

    是否会 在 Tin (2s)延迟后恢复充电、这意味着将在2s 后开始充电、对吧?   

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    在未连接电池的情况下加电时,充电器应能够检测到电池的存在时间长达 V (BAT)>2.0V。  如果实际电池的电压为 V (BAT)>2.0V、则充电器不能像上图所示那样快速地将电压升高3.54V。   这每262ms 重复一次。   如果是 VSHORTN <V(BAT)<VLOWV, charge should start with 325mA in default mode.  

    在充电终止且未移除输入电源时、充电器会检查电池是否  已移除。  如果它确定已将其移除、则充电器会将充电参数重置为默认值、并尝试在 tint=2s 延迟后进行充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    感谢您的评论、我还需要您的帮助、以了解以下问题:

    1.根据我附加的波形,您知道 Vout 为什么会下降到1.6V,然后缓慢下降到十倍频? 这是否正常?

    2.您的意思是充电器将输出电压调节到3.54V,但需要更多的启动时间,您知道启动时间有多大意义吗?

    当存在电池且电压介于2.6V 至2.9V 之间时、默认模式下的充电电压为3.54V、充电电流为325mA。 对吧?  

    4.如果电池不存在、充电器输出上的行为是什么?

    5.什么是15分钟模式? 我无法在 DS 中找到详细描述。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    关于1、BQ24140是两个 IC 的组合:BQ24153A 和 BQ24156A。  数据表请访问 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24153a.pdf。  数据表第38页的图28至31显示了未连接电池时电池检测的工作原理。  这似乎是您的示波器屏幕截图所显示的内容。  那么、这是正常的。

    关于2、在未连接电池的情况下、充电器不会将输出电压调节至3.54V。

    关于3,是的。

    关于4、请参阅1中引用的数据表图。

    关于5、15分钟或默认模式 在加电时立即发生、允许充电器使用默认设置运行15分钟、然后禁用充电器、除非主机 每32秒写入充电器的看门狗计时器 I2C 位

    此致、

    Jeff     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 的团队成员、  

    下表是我对充电的测量、  

    当电池电压为2.7V/2.8V/2.9V 时、它们无法充电、

    我认为原因是电池电芯电压+ PCM (电池保护电路) OD 侧 MOS 内部二极管正向电压(约0.61V)> 3.54V、

    在这种情况下、BQ24140可以通过任何方法为电池组(电池+ PCM)充电吗?

    如果无法更换,是否有其它充电器(针对针)可以更换?

    BTW,我在 U2的引脚1和 PIN2之间连接一个肖特基势垒二极管(MPN:DB2430100L),

    然后、它可以在电池电压为2.7V/2.8V/2.9V 时进行正常充电、测量 B 和 P 电压为0.258V (二极管正向电压)

    因此、我认为原因是电池组(电池2.7-2.9V + PCM)需要 VBAT 提供大于3.54V 的电压、但 BQ24140无法在默认模式充电阶段提供

    其他测量、我更改为使用另一个充电器 BQ25606、然后如下图所示测量波形、它可以在任何电池电压下正常充电  

    谢谢

     

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jones:

    感谢您的观看。  我现在了解这个问题。  我同意您关于保护器的结论。  遗憾的是、BQ24140没有其他引脚对引脚器件。  确切的应用要求是什么、换句话说、为何首先选择 BQ24140?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    在 VBAT 3.54V (下图中的 CH1)周期(大约0.2秒)中、

    由于 MOS (电池组的 PCM 电路)导通(CH2),我们的产品通电。

    电池也具有充电电流、但为什么充电器仍然切断电源?

    此问题的波形与下图相同(充电器无连接电池),  
    这是否意味着未检测到电池?  
    您是否详细介绍了如何检测电池?

    谢谢

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、

    上电时的电池检测电路在数据表第22页顶部的文本中进行了说明。  总之、输出电容器充电、然后 在固定时间内施加放电电流(~1mA)。  如果放电电流能够在固定时间内下拉输出、则充电会假设没有电池。  理论上、如果增加输出电容器、则会使检测电路失效。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我在下表中添加了一个测试-> 2.8V (VIN 设置电流限制0.1A)、

    它可以充电、但充电电流的值大约为40-60mA、它是3.54V、首先保持大约0.1s、然后下降到3.366V。

    为什么在这种情况下它不切断 VBAT? 此结果与2.7V/2.8V/2.9V 设置电流限制1A 不同(下降至1.5-1.2V、充电电流0mA、无法充电)

    谢谢

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    BQ24140解决方案是 TI FAE TW 端建议…Ω

    BQ24140不能用于大多数电池组(电池+ PCM)、对吧? 由于许多电池组常见设计与下面相同、

    放电结束电压为3.0V

    2. PCM 的 MOS 内部二极管正向电压约为0.6V

    谢谢

    Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、

    我们已经看到电池检测是一些保护器的一个问题。  导致推荐 BQ24140的应用要求是什么? 我们是否可以更改为2个并联的 BQ24157?

    此致、

    Jeff