This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803A:ULN2803A 输入电压高电平阈值。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2002A, ULN2004A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850554/uln2803a-uln2803a-input-voltage-high-level-threshold

器件型号:ULN2803A

ULN2803A 具有控制输入。 如果 COM 引脚连接到50V、 控制输入的高电平阈值是多少、它是25V 吗? 数据表仅显示了 COM 引脚  连接到5V 时的阈值。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    此器件的绝对最大输入电压为30V。

    ULN2803A 与较高的电压兼容、但每个达林顿对都有一个串联基极电阻器、因此允许直接在5V 或3.3V 的电源电压下使用 TTL 或 CMOS 运行

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我对你的答复还有进一步的问题。

    "此器件的绝对最大输入电压为30V "此处提到的输入电压是1B、2B 等控制引脚上的电压吗?

    "因此、允许在5V 或3.3V 电源电压下直接使用 TTL 或 CMOS 运行"、 这是否意味着控制输入的 VIH 和 VIL 与连接 COM 引脚的电源相关、并保持在1.6V 左右的极低电平、以便与5V 和3.3V TTL 和 CMOS 兼容?  什么是控制输入的 VIH 和 VIL? 当连接的电源 COM 引脚为50V 时、它们是否为25V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Maverick、

    此输入电压是为输入引脚1B 至8B 定义的。  

    即使输入集电极发射极电压达到其绝对最大值(50V)、3.3V 至5V 输入也能充分开启和关闭器件。

    它不应根据电源轨/COM 电压而变化。  

    如果您担心使用更高的输入电压、TI 确实提供7通道 ULN2002A 和 ULN2004A。 为不同/更高的输入电压范围而构建的达林顿对阵列。