This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求 TI LED 恒流驱动解决方案

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61169, TPS61165, TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783679/seek-a-ti-led-constant-current-drive-solution

主题中讨论的其他器件:TPS61169TPS61500

您好!

寻求 TI LED 恒流驱动解决方案;5V 2A 输入、24V 300mA 输出。 LED 使用8个串联电路和5个并联电路、如下图所示。  

是否 可以驱动 TPS61169和 TPS61165?

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Annie:
    TPS61169/5可能存在内部电流限制风险、我建议使用 TPS61500、因为 TPS61500具有3A 的最大电流限制。
    此致
    肖恩