This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:LMR14030-Q1中的输出电感器选择

Guru**** 2516710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783866/lmr14030-q1-ouput-inductor-selection-in-lmr14030-q1

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、团队、

您能解释一下如何逐步选择数据表8.2.2.3中的6.15uH 输出电感器吗?

我尝试过多次计算、但我根本无法得出6.15uH 的结果。

谢谢你。

此致、

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在以下条件下计算该值:

    VIN=36V、Vout=5V、I-load=3.5A、 Fsw=500kHz、kind =0.4。

    计算得出的 L 应为6.15uH