This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430:

Guru**** 2514375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783416/tps560430-tps560430

器件型号:TPS560430

例如、如果输入和输出电压接近、则其中一个为4.0V、另一个为3.6V。 对于占空比限制、许多直流/直流转换器将无法工作。 TI 是否具有 Diodes AP63200等转换器、当 IN 输入 电压降至非常接近输出电压时、该转换器可以像 LDO 一样工作。   

谢谢、

David Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    TPS560430是您的理想选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持

    非常感谢您的快速响应、但设计工具告诉我存在占空比问题 。如果我使用 TI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的反馈、需要更改 Webench。 TPS560430是我们全新设计的器件、可支持最高98%的占空比、可满足您的应用需求。 我们稍后将更新 Webench。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    我很高兴这款芯片能够支持极高的占空比、我依靠 Webench 来优化精密组件。 您认为我什么时候可以使用它。

    谢谢、

    David Sun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    这可能需要一些时间。 在平均时间内、我建议您只将 Vin_min 更改为4.5V、Webeh 将正常工作、您可以依赖仿真结果。 对于 IC、无论输入电压是4.4V 还是4.5V、它都不会产生任何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的应用中最坏的情况是输入4V、输出3.6V。 我想知道这个用例的设计值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以使用我建议的计算和仿真方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    如果您需要进一步的帮助、可以向我发送电子邮件 neal-zhang@ti.com