This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530EVM-286:UCC21530EVM-286

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851569/ucc21530evm-286-ucc21530evm-286

器件型号:UCC21530EVM-286
主题中讨论的其他器件:UCC21530

您好!

我想知道我是否可以使用该评估板来驱动2个分立式 IGBT。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanya、

    感谢您的提问。 UCC21530确实可以驱动多个 FET -您只需计算数据表中所示的功率耗散即可。

    此外、我建议使用一个串联栅极电阻器来连接每个 FET 的栅极。 这可防止 IGBT 振荡。  您可以在本技术手册中阅读如何调整这些栅极电阻器的大小:  

    对于使用 EVM 执行此操作、它可能起作用、但将所有组件连接在一起的方式至关重要。 如果栅极驱动回路不紧、您将遇到问题。 为了获得最佳性能、我建议您对自己的电路板进行布局、以便优化栅极环路。

    如果您有其他问题、请告知我们。