This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求提供替换 SY8105和 SY8816的建议

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565201, TPS565208, TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830290/asking-for-the-recommendation-to-replace-sy8105-and-sy8816

主题中讨论的其他器件:TPS565201TPS565208TPS54618

大家好、

客户正在寻找替代 SY8105和 SY8816的解决方案。

 

您是否会为此推荐合适的解决方案?

DC/DC SY8816DFC 6V 6A DFN2x2-8

直流/直流 SY8105IADC 18V 5A TSOT23-6

 

感谢你的帮助。

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    对于 SY8105、最接近的匹配项是 TPS565208和 TPS565201。

    对于 SY8816、该封装中没有任何内容。  您可以查看 TPS54618。