This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200-EP:TPS51200MDRCTEP

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828052/tps51200-ep-tps51200mdrctep

器件型号:TPS51200-EP
主题中讨论的其他器件:TPS51200

我们现在在设计中使用"TPS51200MDRCTEP" IC。 此 IC 是否支持1.35V 的 DDR3L 电源电压?

我有疑问、因为数据表不建议将此 IC 用于 DDR3L 接口。 但我发现、TPS51200 (TPS51200QDRCRQ1)的工业版本支持 DDR3L。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijit、

    它不直接支持 DDR3L、但支持 DDR3和 LP DDR3。

    它可能会低于1.35V 至1.2V、因此我希望它能够工作、尤其是因为 REFIN 被明确地称为在0.5V 至1.8V 的输入电压下工作

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、我也看到了电压输入范围。 但是、由于我们的预算紧张、我们无法使用之前的稳压器、以防这种情况发生故障。 我可以从其他来源获得确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijit、

    我能够从单独的来源获得确认

    谢谢、

    Daniel