This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3495EVAL:LM3495EVAL

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783757/lm3495eval-lm3495eval

器件型号:LM3495EVAL
主题中讨论的其他器件: LM3495

你好

我正在寻找一 款降压评估板、该评估板可在电流为10A 的12V 输入至3.3V 输出电压范围内工作

 我认为 LM3495EVAL 可以为我提供帮助、但我刚刚意识到输出为1.2V。

是否可以在电路板上进行任何更改、以便我可以获得3.3V 输出?

谢谢、

Adjagbe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以更改 RFB1=2.2k 以获得 Vo=3.3V。  如果您的输出电流需求小于5A、我建议将电感器 L1更改为2.2uH、以将纹波电流比保持在30-40%左右。 现在、由于输出电压已更改、您可能需要修改 RC1、CC1和 CC2 以优化环路。

    此致、

    Mathew

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adjagbe、
    输出电压由 FB 引脚控制。
    要更改输出电压、您必须更改 FB 电阻分压器、使 FB 从 Vout 分压0.6V (LM3495基准电压)。

    因此、要在3.3V 输出中获得0.6V 电压、您可以保留10k 底部(FB 至 GND)反馈电阻器、并将顶部(VOUT 至 FB)电阻器更改为45k。
    然后、当 VOUT 为3.3V 时、电阻分压器公式有效、使 FB 电压为10k /(10k + 45k)* 3.3V = 0.6V。

    请告诉我这是否不清楚、
    -奥兰多