This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R150:LMG3411EVM-031涵盖的功率

Guru**** 2519430 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411EVM-031, LMG3411R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783292/lmg3411r150-lmg3411evm-031-covered-wattage

器件型号:LMG3411R150
主题中讨论的其他器件:LMG3411EVM-031

大家好、

LMG3411EVM-031在正常频率下使用普通 LLC 可以覆盖多大功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它涵盖的功率实际上取决于 LLC 转换器的频率、变压器设计、输入和输出电压。 我建议在此 EVM 上进行简单的计算。 对于此电路板、从结点到空气、其热阻约为16C/W (www.ti.com/.../snoaa14a.pdf)、您可以根据此数据计算允许的损耗、并查看此损耗、您希望设计能够处理的 LLC 电流大小。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixon-San、您好!

    我无法打开 pdf (www.ti.com/.../snoaa14a.pdf)、因此我无法理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Doi-San、  

    http://www.ti.com/lit/an/snoaa14a/snoaa14a.pdf

    请在此处查看。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixon-San、您好!

    我将查看此 pdf 的表4。

     它看起来 Rθj -A 为16.4°C/W

     通常不提供2oz 的铜。

    如果我的客户使用1oz 铜板、则无需风扇即可实现500W LLC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-San、您好!

    采用500W LLC 设计时、您可能会发现每个 GaN 器件的损耗小于2W。 因此、在使用 GaN 时、如果没有风扇、这并不是一个重大的挑战。 我建议客户估算损耗、并提供其环境温度、散热器到环境热阻。 这些都是影响其最终性能的因素、我们可以更好地支持这些信息。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lixon-San、您好!

    谢谢、
    但我 Rθj 使用1oz 铜板来询问 Δ Σ- A。
    我认为它不同于2oz Rθj a
    您能计算出吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Doi-San、

    您能否告诉我您的器件的基本损耗、环境温度、散热器到环境热阻? 散热涉及许多组件、这些组件不仅是 PCB。 如果没有这些数据,我只能说,根据我的经验,你可以做到这一点。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lixon-San、您好!

    如您所知、LMG3411R150只是一个产品文件夹。
    500W LLC 只是计划阶段。 我不知道下一级 LLC IC UCC256xx 的规格。
    因此、我无法告诉您您需要什么。
    Rθj 使用1oz 覆铜电路板的 μ A-A 未知、我不能向客户推荐这种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-San、您好!

    我对客户的回答是、如果在选择散热器时设计正确、我认为采用500W LLC 设计不是一个挑战。 500W 时的损耗非常小。 在典型情况下、即使使用1oz 铜、热阻也不会超过20C/W。 因此、设计中仍有足够的裕度。 但是、在详细计算方面、如果您需要、我需要上面提到的信息。 希望您能理解这一点。 再次感谢您!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    利兴-圣、
    感谢您的支持。