This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:TPS65131 VNEG 输出-6V 输出纹波

Guru**** 2394335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783171/tps65131-tps65131-vneg-output--6v-output-ripple

器件型号:TPS65131

您好 TI 团队、

    LCD 输入5V、输出6V/50mA、-6V/50mA、然后测试输出发现-6V 输出纹波过高、SCH、PCB 和输出纹波、如下所示

如果有任何需要改进的事情、您可以提供帮助吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年3月20日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、
    根据原理图中用于 R26和 R18的值、我计算了前馈电容 C38=75pF 和 C17=68pF 的值(有关计算结果、请参阅数据表公式)。 因此、我建议调整这些值。 除了这些值调整之外、我还建议将51.1K 欧姆的电阻器与电容器 C38串联(在 C38和 VDDN_-6V 网络之间)。 这通常有助于减少耦合到 FBN 引脚的噪声并提高稳定性。 希望这些更改可以解决您看到的高纹波、但如果您继续看到问题、请在实施这些更改后写下您的观察结果。

    此致、
    辽卡特