This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:有关 TPS7A8300的一些问题

Guru**** 2523200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783908/tps7a8300-some-questions-about-tps7a8300

器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A83A

大家好、

下面是有关 TPS7A8300的一些问题、

1.我们是否可以将 SNS 引脚连接到正常的 ANY OUT?

对于波特图测试、如何进行测试? 无论我们是只需要将 R6更改为100欧姆、还是需要按如下方式进行连接。

°下表、2A 时的数据表低压降电压为125mv、25 μ V、2A Vdo 大于160mv。 对于图55、Vout 过冲压降为何如此缓慢、它是否与压降电压连接? 如果我们在系统中使用240mv 压降电压、这是否正常?

4、我们是否可以为 PD 提供如下温度曲线?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    1) 1)仅当使用 LDO 的 ANYOUT 功能时才应连接 SNS 引脚。

    这是因为 SNS 和 FB 之间有一个内部电阻器、这会导致您的应用在使用外部电阻分压器时实现意外的输出电压。  请注意、我们不建议同时使用内部 ANYOUT 电阻器和外部电阻分压器。  这是因为对内部 ANYOUT 电阻器进行了修整、以便电阻器之间的比率准确、而不是电阻。

    2) 2)不幸的是、您无法完全断开 TPS7A8300的环路;因此、无法绘制传统的波特图。  为了检查您的应用的稳定性、我们建议在执行负载瞬变时监控示波器上的输出电压、如以下应用报告中所述:

    还可以通过测量应用中的输出阻抗来检查稳定性、如以下所述:

    3) 3)图55显示了 TPS7A8300的负载暂态响应。  请记住、传统 LDO 不会灌入电流。  因此、当负载电流突然下降导致输出电压过冲时、由负载本身对输出电容进行放电。  较低的负载电流将需要更多的时间使输出电容器放电。

    4)您的示例曲线只是数据表中的公式10 (Tj = PD x Rtheta_ja + Ta)。  Rtheta_ja 来自热性能信息表、TPS7A8300的 Tj 最大值为125 C。 因此、RGR 封装的曲线实际上将与您提供的曲线相同。

    请注意、引脚对引脚 TPS7A83A 确实包含一个有关建议的连续运行区域的部分。

    非常尊重、

    Ryan