This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:VREF 和 PROG 期间的电阻器

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851465/tps2492-resistor-during-vref-and-prog

器件型号:TPS2492

您好!

数据表中提到了这一点;

' kΩ 未使用恒定功率限制、则应通过一个47k Ω 电阻器将 PROG 连接到 VREF。'

我的客户希望使用更多的小电阻器。

是否会出现任何问题?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    感谢您的支持!

    电阻器的值是多少? 您能告诉我原理图吗?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢你的帮助。

    我没有原理图。

    您能不能告诉我47kΩ 的原因?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    电阻器的值不应导致太多问题。

    较高的电阻值会因 Ibias (通过 PROG 引脚为5uA)而导致压降、从而导致 PROG 引脚上的电压为4V-R*5uA。

    BR、Rakesh