This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:如何提高输出电流

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/851452/lm5170evm-bidir-how-to-enhance-the-output-current

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好:

        现在在我的项目中、我将使用 Lm5170输出(使用降压模式、输出电压大约为12V)来控制产品。 在我的测试中、我使用直流/直流输出连接产品、工作正常。 然后我关闭接触器(此接触器位于产品中)、则现象为:触点已关闭、但随后断开。 我想它将是输出电流限制。 如何提高输出电流? 现在、我看到当它关闭时、电压变化正常。 或者我想用这种方法、如何使用它? 我想检查我的使用方式是否正确。您能帮助我检查一下吗? 非常感谢! 我将等待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

            现在这个问题已经解决了。 谢谢大家!