This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:TPSM846C23在第二次回流焊时脱落

Guru**** 2533020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781442/tpsm846c23-tpsm846c23-fell-off-on-second-reflow

器件型号:TPSM846C23

您好!

电源模块上的电感器在第二次回流后下降。 因此、我想详细了解该器件的回流焊曲线、回流焊也适用于板载电感器吗?

  • 是否有任何推荐的安装此部件的过程? 请分享文档作为参考
  • 器件可以回流的时间是否有限制?
  • 是否有解决此问题的建议/建议?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    是的、回流焊适用于板载电感器。 我有兴趣了解该模块是安装在主模块还是背面?

    我随附 一份表明回流焊峰值分类的应用报告。 此外 、数据表中的第10.5节建议了安装和散热曲线。 关于回流温度是否存在限制的问题:我们已测试了峰值温度260°C、回流温度3倍、峰值温度+5°C 容差的模块。

    此致、

    Alejandro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alejandro、
    您能否详细说明一次侧或背侧安装的情况? 客户在安装该器件时、电感器朝上。 然后、模块顶部的电感器在次级回流期间脱落、部件上下颠倒。 希望此描述能有所帮助。

    此致、
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    在二次回流期间、如果电感器朝下、则电感器的重量可能足够重、足以克服焊料的拉伸力并防止电感器脱落。 我建议更改回流焊顺序、使带有重型元件的一侧最后进行回流焊。 这样、电感器将在回流期间朝上、而不会从电路板上脱落。

    如果电路板两侧都有重型元件、通常的做法是先将元件安装在底部、回流、然后将电路板放置在带有部分块的夹具上、以保护已回流的重型元件、翻转电路板、 然后将组件安装在顶部并进行第二次回流。   


    此致、
    Jimmy