大家好、
我通过将 REG08[4:2]设置为0x1并将 REN08[7:5]设置为0x1来启用 IR 补偿。
预期的电池 CV 电压应为 VREG_ACTUAL = VREG (4.208V)+ MIN (Ichrg_Actual (1800mA) x BATCOMP (20m Ω)、VCLAMP (32mV))
然而、我观察到电池 CV 电压仍然与 VREG (4.208V)相同。
我是否错过了配置其他寄存器的任何操作? 或者我应该如何进行调试?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我通过将 REG08[4:2]设置为0x1并将 REN08[7:5]设置为0x1来启用 IR 补偿。
预期的电池 CV 电压应为 VREG_ACTUAL = VREG (4.208V)+ MIN (Ichrg_Actual (1800mA) x BATCOMP (20m Ω)、VCLAMP (32mV))
然而、我观察到电池 CV 电压仍然与 VREG (4.208V)相同。
我是否错过了配置其他寄存器的任何操作? 或者我应该如何进行调试?
谢谢。
您好、赫里、
VBATREG 寄存器不会改变、只有 IR 补偿寄存器的值改变。 最终 CV 值仍将为4.208V。 充电器在内部增加了电池稳压电压、从而使其更长时间地保持在 CC 模式。 一旦充电器 BAT 引脚电压达到 BATREG+IRCOMP 并且充电电流开始逐渐减小、充电会将 BATREG 电压降低至4.208V。
您是否禁用了 WD 计时器或设置为定期更新以防止过期? 否则、寄存器将被复位。
为了确认运行情况、我建议在至少部分充电周期内获取电流、BAT 引脚和电池电芯电压数据、但启用和禁用 IR COMP。 您应该会看到 BAT 引脚上的电压最初超过4.208V、然后在端接时降至4.208V。
此致、
Jeff