This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:TIDA-00161信号源问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/844058/tlc59581-tida-00161-signal-source-question

器件型号:TLC59581
主题中讨论的其他器件:TIDA-00161

尊敬的先生/女士

我的客户想要查找 LED 矩阵解决方案、他们可以参阅 TIDA-0161。 接下来有几个问题。
64x64显示阵列
如何从笔记本电脑连接?
 
HDMI 或(DP 端口)->控制器-> LED 通道
控制器如何驱动 LED 通道 D1/D2/GCLK/SCLK…
生成信号的人
(即接收到的是 J1/J2板)
以上是客户的问题。
我的问题是、LED 矩阵是否需要 TCON IC?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

       已指派适当的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    等待您的回复。

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

       我建议客户先参考用户 指南和 此链接

      

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我的客户看到您的回复并下载了示例代码。 他想知道如何将图像输入到 TIDA-00161中。 因为它们没有看到任何图像输入。

    图像输入是否采用以下句子中所述的方式?

    PC 或笔记本电脑-> HDMI (或 Dplayport 或 USB)-> MCU (什么类型)-> LED 通道???

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

        PC 或笔记本电脑-> HDMI (或 Dplayport 或 USB)->控制 器->接收器-> SPI -> LED 通道。

        我们使用来自 Nova Star 的控制器和接收器将信号传输到 LED 面板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能否提供简单的功能块? 如果可能、请提供 Nova Start 的 P/N。  

    此致、

    黄上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    您能否提供简单的功能块? 如果可能、请提供 Nova Start 的 P/N。  

    此致、

    黄上  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

       您可以参考此 主题。