This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:电感器和电源输出之间复杂的 PCB 布局。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783984/tps92641evm-tricky-pcb-lay-out-between-inductor-and-power-output

器件型号:TPS92641EVM

我在 TPS92641EVM 的 LED+输出端找到了长缝隙。

我想知道狭缝的作用是什么?

(第10页、《TPS92641EVM 用户指南》、slvu823.pdf)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于输出电流仅为1A、因此我猜会有缝隙将电流引导至输出连接器。 该板在该层上有许多平面、这些平面实际上并不需要安装在那里。 这可能只是一种布局偏好。

    此致、